欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

带轴砂轮的优点与注意事项

  • 2023.09.05 13:58:44
  • 米思米
  • 1374

带轴砂轮

安装到手动研磨机上用于磨削工件。

 

带轴砂轮的优点与注意事项

 

优点


·       具有各种形状,可根据加工用途进行广泛的选择。


带轴砂轮的优点与注意事项

 

【注意事项】

· 使用中请勿超过砂轮的最高使用转速。

· 请确保安装牢固。使用中请将外伸控制在13mm以内。

· 即使是小砂轮,也请在作业开始前安装砂轮罩。

 ※ 外径50mm以上的砂轮必须安装砂轮罩。

· 请每月进行手动研磨机检修。

 ※ 检查研磨机转速、轴跳动、夹头是否有异常。

· 作业前请务必进行试运转。

 ※ 更换砂轮时须进行3分钟的试运转,作业开始时须进行1分钟的试运转

 ※ 请勿站在砂轮的飞溅方向。

· 请确认砂轮与研磨机匹配。

 ※ 选择与用途相匹配的砂轮

 ※ 确认砂轮与研磨机的转速

 ※ 确认砂轮与电源、电压

 ※ 确认使用的空气压力

· 请由具备相关资质的人员进行试运转以及砂轮替换工作。

 

 

带轴砂轮的优点与注意事项



   带轴砂轮的优点与注意事项

 

要点如下!

· 请确认砂轮的形状。

 · 请确认尺寸(外径×厚度×轴径×轴长)(mm)。

 · 请确认粒度(#)。

 · 请确认磨料。 

 · A(普通钢材、铸件、碳素钢材料用) 

 · PA(不锈钢、碳素工具钢、合金工具钢) 

 · WA(淬火钢、高速钢、合金工具钢) 

 · C(铸件、有色金属、铜、铝) 

 · GC(石材、陶瓷、玻璃、超硬) 

 · SA(高速钢、合金工具钢、特殊合金)· 请确认硬度。



 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities